结果:找到"手板复模 硅胶复模 小批量加工 复模加工",相关内容1000条
- 手板复模常见客户问题
- 手板复模上线至今已有一个多月了,在日常和客户业务对接过程中,我们发现了一些大家常问的问题,这里将这些问题整理汇总出来,分享给大家作为参考:看看这里面有你想问的吗?1、什么是手板复模?手板复模,也叫硅胶复模手板,是一种在产品研发过程中制作高精度模型进行小批量试制的技术。手板复模通常利用原有的样板,在真空状态下制作出硅胶模具,并通过PU等材料进行浇注来克隆出与原版相同的复制件。这些复制件可以测试验证产品在不同材料、不同表面处理等选择下的性能和状态;在工业设计、产品研发、模具制作等领域有广泛的应用。手板复模的制作流程一般包括以下几个步骤:使用快速成型机或CNC制作原型。用硅胶制作模具。用浇注材料注...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 手板复模,硅胶复模,小批量,手板,常见问题 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-28 16:45:00
- 硅胶复模加工与开模注塑的产品有什么不同?
- 今天有客户问了一个问题:在不考虑超20件、变形问题的前提下,硅胶模具开出来的产品,和现实几万块开模出来的有什么区别?工艺不同、价格不同,自然是有所差别的,下面小编就来为大家介绍一下。一、产品的应用和生产阶段:在产品大批量生产上市前,有很多厂家是需要先小批量生产一些产品进行市场反应测试的。这时候如果采用大批量产品的生产方式,开模注塑来生产就好造成生产周期长,开模成本高,所以小批量不适合用大批量的生产方式。目前一般是采用硅胶复模加工的方式进行小批量产品生产的。二、产品的原材料手板复模的原材料是使用A、B两种不同的液体融合通过化学和物理反应固化,成型后的产品硬度、柔韧性是与批量注塑的工程塑胶相比的...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 硅胶复膜 开模 注塑 机械加工 手板 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 16:00:00
- 【公司动态】嘉立创手板复模全新上线!
- 一、手板复模介绍为建全公司业务版块,和CNC、钣金、3D打印相互配合,形成一条完整的制造链,为广大客户带来全面、高效的小批量手板生产服务。2024年4月,嘉立创CNC手板复模业务正式上线啦!手板复模通常用CNC、3D打印等方式按照工程图纸制作出一个手板原型,或者直接使用现有的模型;然后用原型制作硅胶模具;将材料浇注到模具中,从而复制出外观与原型完全相同的,甚至材料更耐高温、强度硬度更佳的复制件。这种加工方式具有加工速度快、加工成本低的优势,广泛应用于工艺品、玩具、家电、数码、汽车、航天、环保设备、医疗器械等研发领域;适用于小批量手板生产和产品的研发、设计验证阶段,比如做功能测试和市场推广等;...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 手板复模 硅胶复模 小批量加工 复模加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-11 09:46:00
- 【知识科普】小批量加工到底有哪些好处呢?
- 小批量打样是验证产品可行性的第一步,是找出设计产品的缺陷、不足、弊端最直接且有效的方式,从而对缺陷进行针对性的改善。特别是对新产品的开发,可免去昂贵的开模费用,降低研发风险,加快研发效率。那么,小批量加工到底有哪些好处呢?好处1:验证外观,只是看图,没有实物的话,并不能直观的验证产品,客户也不接受,客户需要能拿在手里,实物的产品。好处2:验证功能,根据功能测试用例,逐项测试,检查产品是否达到用户要求的功能。好处3:参加展会,在没有产品的时候,可以用样品代替产品在展会上来展示,做好前期的宣传工作,甚至获取订单。好处4、直接销售,比如结构手板,也叫功能手板,可以直接当做产品在市场上销售。还有就是...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 小批量加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 14:41:00
- EDA绘制时复用模块在更新处找不到
- 父类为通信板PCB,子类复用模块为其余剩下四个。但是在父类PCB中更新复用模块是没有继电器驱动模块,检查模块原理图PCB没问题,求大神解答!!!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 复用模块 发帖人:技术宅男 发帖时间:2023-12-08 10:20:00
- 复用模块在使用后,PCB中一次移动就是模块中的所有器件封装,怎么解决
- 复用模块在使用后,PCB中一次移动就是模块中的所有器件封装一起移动,怎么解决?板子上有定位孔,有的复用模块PCB要微调
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复用模块 发帖人:风中摇摆 发帖时间:2023-11-25 10:31:00
- 立创EDA中原理图调用两次复用模块,使用不同网络标签,但是电气自动统一
- 调用了两次复用模块,输出接口接入不同的网络标签,但是导入PCB时,自动将两个输出默认为同一种,有解决办法吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复用模块 发帖人:一只电阻 发帖时间:2023-06-02 08:52:00
- 怎么恢复工程
- 急急急我本来想备份工程,结果复制粘贴的方向反了,已经完成的工程被空白工程覆盖。发现错误后试图用“ctrl+z”撤回,结果变成了这样。有没有办法恢复a
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 恢复工程 发帖人:Towers 发帖时间:2023-01-30 19:24:00
- 怎么进行PCB子模块复用
- AD软件可以在原理图中,用子电路做设计,在PCB中,先布好一块线路,然后复用就可以了。LCEDA不知道怎么操作?有知道的可以告知一下吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 子模块 复用 发帖人:老马识途 发帖时间:2022-02-15 11:53:00
- 如何快速绘制有多个重复模块的PCB?
- 问题1:立创专业版上,“新建”为什么没有“PCB模块”这个选项了?问题2:如何如何快速绘制有多个重复模块的PCB?例如,我要画一个大板子,板子上用了4个相同的芯片及外围,我单独将芯片和外围化成一个标准的PCB,如何快速在一个PCB中画出4个模块来?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB模块,重复模块 发帖人:橙子柠檬爸爸 发帖时间:2021-12-20 20:33:00
返回